This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:我们是否有效率更高的 PD 解决方案?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23752
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164835/tps23751-do-we-have-better-efficiency-pd-solution

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS23752

大家好、

我的客户曾为路由器应用设计过适用于802.3at PD (25W)的 TPS23751。 必须具有睡眠模式。

现在、他们的终端客户正在寻求效率更高的 PD 解决方案。

请提供建议

1.我们是否有具有睡眠模式的替代高效 PD 解决方案的建议?

我们是否有 参考编号为 TPS23751的器件 设计来提高电源效率?

3.其他人的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS23751不支持睡眠模式、TPS23752目前是我们唯一支持睡眠模式的 PD。

    我们提供了多种 TPS23751和 TPS23752参考设计、重点介绍了效率。 他们需要什么系统要求? 什么输出电压电平?

    我们有新的一代器件来替代 TPS2375x、但这些器件不支持睡眠模式。

    非常尊重、

    Brandon Beader