This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:SW 的最大电压。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164362/lm5006-the-max-voltage-of-sw

器件型号:LM5006

大家好、

数据表给出了稳态值。 过冲条件下 SW 的最大值是多少? Thnaks。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    通常情况下、在10ns 内低于 Vin+3.5V 的 SW 最大额定值是可以的。

    B R

    Andy