This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:具有 DCR 电流感应功能的 LM25141-Q1稳定分析

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141DESIGN-CALC, LM25141-Q1, LM5141-Q1, LM5140-Q1, LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938649/lm25141-q1-lm25141-q1-stabiliy-analysis-with-dcr-current-sensing

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141DESIGN-CALCLM5141-Q1LM5140-Q1LM5143-Q1LM5143

大家好、团队!

我不确定如何使用专用 Excel 设计计算器(LM25141DESIGN-CALC)在 DCR 电流感应应用中对 LM25141-Q1执行正确的稳定性分析。
我的问题也适用于 该系列中的其他降压控制器:LM5141-Q1、LM5143-Q1、LM5140-Q1。

LM25141DESIGN-CALC 仅提供选择和计算分流电阻器上电流感应的选项。
此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/553224中的 Terry Allinder 表示 DCR 电流感应不会影响控制环路。
但是、当我在 Excel 计算器中更改 Rshunt 值时、环路补偿值和参考波特图会发生变化。

因此、请帮助了解/确认:

1. Rshunt 值是否改变控制环路/补偿?

2.如果未使用 Rshunt 而是 DCR 感应、如何使用 Excel 计算器来分析设计稳定性?
我们应该将 DCR 值作为"Rshunt"、还是应该像实际未使用的那样设置一些低 Rshunt 值(如0、01m Ω)?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Rshunt 值将改变控制环路,特别是直流增益。

    您可以参考 LM5143数据表9.2.1.2.7,如果 Rshunt 增加,Rcomp 将增加,这意味着 Rshunt 更大,直流增益低

    2.您可以使用 DCR 值作为 Rshunt,因为当 Rs*C=L/Rdcr,VC=Rdcr 时,DCR 感应公式为 L*DIL/dt +Rdcr *IL=Rdcr,等于 Rshunt*IL

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、

    正如我更深入地思考的那样:

    如果 Rshunt 值改变 控制环路-直流增益、为什么在 Excel 计算器中更改 DCR 不会移动波特图/补偿值?  

    DCR 和 Rshunt 在 LM25141-Q1输出端存在串联电阻-因此两者都影响直流增益、对吧?

    LM25141-Q1 Excel 计算器的这一限制吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要更改 Rshunt 值。 只有 Rshunt 会影响环路。 DCR 只影响功率损耗

    谢谢