This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:TI 是否有2.5KW 或更高功率的参考设计?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164658/ucc28070a-does-ti-have-2-5kw-or-up-reference-design

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28180

大家好、

TI 是否有2.5KW 或更高功率的参考设计?  

我以前见过 PMP4311作为参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    遗憾的是、TI 目前没有适用于800W 以上 UCC28070x 的参考设计。

    UCC28070采用800W 设计:www.ti.com/.../PMP40261。 (请注意、此产品的 A 和非 A 版本基本相同。 区别在于 UCC28070A 可降至10kHz 开关频率、而 非 A 只能降至30kHz)。 基本设计应可通过正确的组件选择扩展到更高的功率级别。 Excel 计算器工具可用于帮助确定正确的组件值(www.ti.com/.../sluc114)。

    另一个注意事项是使用 UCC28180、它可以支持相对较高的功率级别。 这是一个3.5kW 设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00779

    我希望这对您有所帮助。

    射线