This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:如何通过表13确定 Vmax 和 Vmin

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948547/tps546d24a-how-to-decide-vmax-and-vmin-through-table-13

器件型号:TPS546D24A

大家好、

 对于 VSEL、Rtop 为40200、Rbot 为12100。 表17中的 R2G 代码是代码5、而偏移代码是代码1。 如何在表13中找到 Vmax 和 Vmin? 我看到表13的标题是"AGND 电阻器"代码、但在表中、它显示了"Resister divider code (电阻分压器代码)"。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很抱歉、标题混淆了。  表13的最左列被正确标记为"分频器代码"、在您的设计案例中、该分频器代码为1、选择 VOUT_MIN 值为0.5、VOUT_MAX 值为1.5。

    对于所有高达1.19V 的 VOUT 值、加上1.2V 下的 Rtop "One"选项、 VOUT_MIN = 0.5V、VOUT_MAX = 1.5V

    对于使用电阻分压器编程的1.2V 至2.38V 范围内的所有 VOUT 值、VOUT_MIN = 1V 且 VOUT_MAX = 3V

    对于所有高于2.4V 的 VOUT 值、VOUT_MIN = 2V、VOUT_MAX = 6V

    对于引脚编程选项、当 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5时、VOUT_MIN = 0.5且 VOUT_MAX = 1.5

    当 VOUT_SCALE_LOOP = 0.25时、VOUT_MIN = 1且 VOUT_MAX = 3

    当 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125时、VOUT_MIN = 2且 VOUT_MAX = 6

    VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 可通过 PMBus 编程进行调节、并通过 TPS546D24A 加电后的 PMBus 存储到 NVM 中。  要从 NVM 中恢复 VOUT_COMMAND、VOUT_MIN 和 VOUT_MAX、请确保设置 PIN_DETECT_OVERRIDE = 0b 中的 VOUT 位