This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:差分输出电压感应和 PMBus 的原因

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948656/tps546a24a-the-reason-of-differtial-output-voltage-sense-and-pmbus

器件型号:TPS546A24A

您好专家、

下面有两个简单的问题:

1.我注意到所有这款" upLIFT "系列降压转换器都具有 Vo 的不同感应、例如 TPS546A24、其原因是什么? 为什么不像典型降压转换器那样使用单端电压感应?  

2、为什么我们仅为高输出电流" upLIFT "降压转换器添加 PMBus? 当需要 PMBus 时、POL 的典型负载类型是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)差分遥感或遥感通常添加到性能更高的转换器中、其中输出电压调节精度很重要、并且初级电源路径(VOUT)或回路(GND)中的压降影响可能会影响调节精度。  随着系统消耗电流的增加和关键电源电压的降低、电压测量误差对性能和噪声容限的影响变得更大、而其设计裕度也变得更小。

    仅在10年前、遥感功能通常仅限于提供数十到数百安培电流的极高电流应用、但随着时间和技术的发展、对精密电源电压调节的需求也在增加。  虽然低电流 I/O 轨可能不会提供大电流、但核心电源确实可以位于关键负载和 I/O 电源转换器之间、 因此、来自内核的高接地电流会在关键器件的接地中产生漂移、并且输出电压的单端监控和调节无法补偿这种接地漂移。

    2) 2) I2C、PMBus、AVSVBus 等数字接口增加了接口引脚、芯片面积和设计复杂性、增加了器件成本。  因此、具有数字接口的器件的相关价格更高。  PMBus 随电源轨总功耗的增加而增加、而开销成本百分比随着支持更高电流的成本的增加而降低、因此 PMBus 解决方案的重点已从更高电流的应用开始、 尤其是核心处理器电源电压、其中输出电压调节(AVS)可在优化功率耗散和利用率(效率)方面提供更大的回报

    随着该技术的不断进步以及成本和复杂性的增加、电流的降低、像 TPS546A24A 那样、PMBus 等数字接口解决方案的电流也随之降低。