This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:使用 TPS560430生成负输出电压

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939439/tps560430-generate-negative-output-voltage-by-using-a-tps560430

器件型号:TPS560430

您好:

 我的项目有一个+24V 电源轨、它需要 一个额外的-5V 负电源轨作为功率运算放大器。

 TPS560430是一款同步降压控制器,它能否生成 -5V 输出? 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、可以、请确保 VIN+ABS (Vo)不超过36V、请查看以下文章