This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502QDRLRQ1

Guru**** 2520590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164679/tps628502-q1-tps628502qdrlrq1

器件型号:TPS628502-Q1

我在设计中使用"TPS628502QDRLRQ1"组件来获得1.25V 电压
我想知道 PG (电源正常)信号何时相对于输出电压触发,以及如何测试 PG?


我想知道电源正常(PG)信号的行为、并且需要执行测试。 触发 PG 的时间以及如何对其进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 有关这些详细信息、请参阅数据表的第9.3.6节。

    当 FB 引脚电压达到其标称值(0.6V)的~95%时、PG 引脚将上升。

      

    您可以轻松地在示波器上测试此参数、并在示波器上绘制 VOUT 或 FB 和 PG。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请告诉我 PG 会如何上升?

    当稳压器运行时、我尝试更改 FB 引脚上的电阻以提高 FB 引脚电压。 但仅通过将 FB 引脚电压保持在0.6V 来改变电压。 我认为由于稳压器内部的环路稳定、FB 引脚电压从内部仅改变输出电压即可保持恒定。 因此,我如何更改 FB 引脚电压以测试 PG 功能?

    谢谢、此致

    VNS Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    FB 电压将在运行期间由控制环路调节。 更改电阻器只会更改产生的 VOUT。

     查看 PG 功能的最简单方法是直接在启动/关断时进行。 器 件启用后、VOUT 开始斜升、一旦达到标称值的95%、PG 引脚也会上升。  您在关断时具有相反的行为。

    如果 您希望在运行期间看到 PG 转换、 则应找到使 VOUT 超出规定范围的方法。 一种简单的方法可能是使用导致输出过流的高负载瞬态。 这将降低 VOUT、因此也降低 PG 电压。 更复杂的方法是使用电力线放大器强制 VOUT 上出现三角波形、并查看 PG 引脚对其的反应。 采用这种方法时、应注意不要损坏器件并保持 VIN 稳定。

    谢谢、
    Stefano