我在设计中使用"TPS628502QDRLRQ1"组件来获得1.25V 电压
我想知道 PG (电源正常)信号何时相对于输出电压触发,以及如何测试 PG?
我想知道电源正常(PG)信号的行为、并且需要执行测试。 触发 PG 的时间以及如何对其进行测试
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计中使用"TPS628502QDRLRQ1"组件来获得1.25V 电压
我想知道 PG (电源正常)信号何时相对于输出电压触发,以及如何测试 PG?
我想知道电源正常(PG)信号的行为、并且需要执行测试。 触发 PG 的时间以及如何对其进行测试
您好 Kiran、
FB 电压将在运行期间由控制环路调节。 更改电阻器只会更改产生的 VOUT。
查看 PG 功能的最简单方法是直接在启动/关断时进行。 器 件启用后、VOUT 开始斜升、一旦达到标称值的95%、PG 引脚也会上升。 您在关断时具有相反的行为。
如果 您希望在运行期间看到 PG 转换、 则应找到使 VOUT 超出规定范围的方法。 一种简单的方法可能是使用导致输出过流的高负载瞬态。 这将降低 VOUT、因此也降低 PG 电压。 更复杂的方法是使用电力线放大器强制 VOUT 上出现三角波形、并查看 PG 引脚对其的反应。 采用这种方法时、应注意不要损坏器件并保持 VIN 稳定。
谢谢、
Stefano