This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:升压模式下的 TPS63020问题

Guru**** 2586655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938396/tps63020-tps63020-issue-in-boost-mode

器件型号:TPS63020

大家好、

请在原理图下方找到。 我在输入端施加3.5V 电压、但转换器似乎没有将输出升压到5V。 输出约为2.62V。 此外、输出端还有3个22uF 电容器。 请帮助我调试这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashanth:

    由于某种原因,照片丢失。 您可以再次上传吗?

    此外、请获取 Vin、Vout、L1、L2波形。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 请在原理图下方找到:

    下图是输入电压(黄色)和输出电压(绿色):

    以下是 L1和 L2的图像:

    感谢您的提前帮助。

    -Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashanth:

    Cout 太小。 但我不确定它是否是根本原因。 请在输出侧再添加两个22uF 电容器、并确保 Cin、Cout 尽可能靠近 IC。  

    然后再次执行测试并添加一些 t=2us/div 的波形。 谢谢!

    此外、负载条件是什么? 可以在无负载的情况下运行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复。

    在 Cout 上、我意识到、在现有板上再放置2个22uF 电容器一次。先前共享的波形是与这些电容器共享的。

    此设计具有一个将由微控制器触发的1A/5V 电磁阀。 这将是5V 电源轨上的唯一负载。 出于测试目的、我甚至尝试添加22E/5W 和15E/5W 电阻器。 电压骤降很小。 我将在明天分享这些波形。

    仅供参考、我随附了该部分的布局。 如果您在那里看到任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    -Prashanth

    e2e.ti.com/.../TPS63020_5F00_Layout.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashanth:

    "出于测试目的、我甚至尝试添加22E/5W 和15E/5W 电阻器。 电压骤降很小。 我明天会分享波形。"那么问题只在重负载时发生?  

    对于布局、输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置。(走线最短。)

    正在等待放大波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    ""为了进行测试、我甚至尝试添加22E/5W 和15E/5W 电阻器。 电压骤降很小。 我明天会分享波形。"那么问题只在重负载时发生? "

    否、尽管负载、Vout 始终低于 Vin。

    请在下方找到输入(Vin)波形(未连接稳压器)

    各种放大器的输入电压和输出电压:

    如果您需要任何其他波形、请告诉我。

    谢谢你。

    -Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    交换机出现问题、现在已解决。 感谢你能抽出时间。

    -Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashanth:

    很高兴听到您解决了这个问题。 如有任何疑问、请随时与我们联系。