This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576-Q1:如何根据不同的环境温度计算降额?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946786/lm5576-q1-how-to-calculate-the-derating-according-to-different-ambient-tempratures

器件型号:LM5576-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5576LM43603

您好!

我想将 LM5576/-Q1用于新项目、   

输入电压: 45-75V

输出电压:38V

电流:2.4A 、环境温度为85 摄氏度

我在数据表中找不到根据环境 温度的降额曲线。

您能否帮助我了解如何计算此电源在不同 环境 温度下可提供的最大电流?

此致、

三体综合征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    计算热性能有点棘手。  您可以尝试使用 webench

    启用了该功能。

    此外、数据表还提供了有关覆铜区尺寸的预期 thetaJA 类型的建议

    用于该器件的 EVM 中。

    否则、您应按照以下方式继续:

    首先根据数据表中的曲线或 webench 确定估算效率。

    然后计算功率耗散= PD =输出功率*(1-n)/n 、其中 n 是效率。

    接下来计算所需的热阻= thetaJA =(Tj-Ta)/PD

    对于 Tj I、最大值为125C、但将其设置为较低值以保守值。  TA=85C。

    最后、您将使用此极为近似的公式来估算所需的铜面积= A = 500/(thetaJA-3)

    面积以平方厘米为单位。   

    LM43603具有类似的封装、数据表中有一条关于 thetaJA 与铜面积的曲线

    能够用于检查您的分析。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以再次发布。

    谢谢