This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:LMR70503设计评论

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164380/lmr70503-lmr70503-design-review

器件型号:LMR70503

您好,

我们在新项目中选择 LMR70503作为电源轨。

我们已完成 LMR70503的原理图和布局。

我们 希望您为 下面绘制的 LMR70503的原理图和布局提供一些建议。

原理图:

布局:

谢谢

此致

Jay Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 此电路的输入电压范围是多少? 该 IC 可能无法提供0.27A 的电流、请查看数据表第12页的图33。 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    我们设置的 LMR70503输入电压为3.3V、可在3V 至4V 之间调节。

    我检查了图33、确认 LMR70503在本例中的 cuent 大约为80mA。 这对我们当前的项目来说是可以的。

    在我们绘制的 LMR70503的原理图和布局中是否还有其他问题?

    请帮助您检查并查看它。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 原理图看起来正常、请查看图39以了解布局、以便使其尽可能与数据表中建议的布局相似。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、
    Em