This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:无需板载电压环路即可实现恒定电流控制

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948500/lm5170-q1-constant-current-control-without-onboard-voltage-loop

器件型号:LM5170-Q1

1.        希望在恒定电流、降压模式下运行 LM5170EVM 而不激活输出电压控制环路。

2       、我们的输入电压(HV)来自可编程直流电源。

我们       的输出侧与在恒定电阻模式(CR)下工作的可编程直流负载相连。

4.    当我们要控制 LV 侧最大输出电流10A、LV 侧最大电压12V 时、我们已将负载电阻设置为1.2欧姆

我们       希望 LV 侧的可变输出电流可通过 ISETD 引脚进行控制。 我们已将 PWM 最大占空比设置为16%。

6.    希望使用单通道(通道1)运行。

7.    除了 ISETD、我们希望所有其他控制信号、如方向信号、EVM 使能信号、偏置10V、DT 等都应通过板载跳线进行设置。

8.       请向我们建议适当的跳线设置。

注意:根据 LM5170EVM 的用户指南、当 J6关闭时、已启用列表(请参阅表:3)、但根据电路板的电路图、似乎不太可能、请阐明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddheswar、

    这可以完成、大多数 EVM 用户指南介绍了无需板载电压环路的恒定电流控制。  请参阅用户指南。

    尤其是、您需要打开与输出电压环路相关的所有跳线、即 J34-37。  将电路设置为降压模式、并向 ISETA 施加直流电压、可在 J17或 J18的引脚11上访问该电压。  然后、降压输出直流电流或升压输入直流电流将与 ISETA 上的电压成正比。  请勿施加超过1.6V 的电压、因为板载电流限制大约处于该电平。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。