This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2480:TPS2480数据表中的一些信息 isn#39;t clear

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2480, LM25066, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163656/tps2480-some-information-in-the-tps2480-datasheet-isn-t-clear

器件型号:TPS2480
主题中讨论的其他器件: LM25066LM5066

您好!

TS2480数据表在某种程度上不一致:在"应用信息"一节中,文本中的信号名称与图中的名称不符,第14页上提到了一些典型的应用电路,但不清楚所暗示的是什么电路... 电路在第20页(低压设计示例原理图),在第25页(高压应用)... 或其他电路。

是否可以更新此数据表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的联系。 我将在周一之前进行检查并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Avishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上位置-数据表第15页的波形

    以下内容-摘自数据表第14页:

    首次插入电路板时、只有旁路电容器充电电流和较小的偏置电流是明显的。
    TPS2480/81保持未激活状态、同时 GATE、PROG、定时器和 PG 保持低电平的时间少于1ms
    内部电压稳定、然后释放 GATE、PROG、定时器和 PG、并且器件开始拉电流
    在栅极引脚和外部 FET 上的电压 V (sense)和电流开始导通时、栅极引脚和外部 FET 开始导通
    通过它、V (VCC-SENSE)受到监控。

    根据波形(如果我正确读取了屏幕截图、则为2ms/div)、网络计时器保持时间超过1ms (!!)、网络 PG 保持时间超过17ms (!!!)PROG根本不显示(!!)

    还有一个问题:是否可能将极保持在低电平的延迟超过宣布的1ms,例如100ms 或以上?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    今天是我们的假期。 我们将在明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图17显示了 TPS2480/81的典型应用电路。

    PG:此开漏输出用于连接下游直流/直流转换器或监控电路。 在外部 FET 的 Vds 下降至大约1.25V 并且经过了9ms 的抗尖峰脉冲时间周期后、PG 变为漏极开路(具有上拉电阻的高电压)。

    热插入大约1ms 后、栅极开始充电。 根据 MOSFET 的 CIS、栅极在导通开始前需要一定的时间到达 MOSFET 的 VGS (th)。 然后 TPS2480进入功率限制条件、这将导致计时器电容器开始充电。 因此、图12中的波形显示了启动计时器充电的延迟超过1ms。

    在 TPS2480中、将栅极保持在低电平的时间不可能超过1ms、例如100ms 左右。 请参阅具有此功能的 LM25066或 LM5066。