This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:短路保护

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164228/tps2663-short-circuit-protection

器件型号:TPS2663

大家好、

我们正在测试 TPS26631、您能告诉我以下波形是否为预期行为吗?

VOUT (蓝色)=24V、IOUT (绿色)=待机模式(接近0A)

当输出短接至 GND 时、我们可以看到保护功能激活、关闭输出、然后进入限流模式。

我们找不到有关关断时间的规格、您能否给出该规格?

此外、电流限制的时间长度也比 EC 表的规格短得多、我能不能认为过热并由 OTP 关断?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    关断时间取决于电流限制模式下的功率耗散。  

    功率耗散为(Vin - Vout)* ILIM

    较高的电流限制设置会很快关闭 FET

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的回复。 了解此行为的原因。

    最棒的
    Zeming