This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:通过连接到外部电源的射频电阻器启用器件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164288/tps51218-device-enable-with-rf-resistor-connecting-to-external-power-supply

器件型号:TPS51218

您好!

我们的客户询问 TPS51218是否可以将射频电阻器连接到外部电源。

数据表指定了在 FCCM 运行时应将射频电阻连接到 PGOOD、但客户希望将其连接到外部电源。 您是否要告诉我们 TPS51218是否在 FCCM 中与外部电源(如 V5IN)的射频电阻器正常工作?

当我在数据表上检查时、它指定对 RF 施加0.1V 电压、以便在启用状态开始时测量开关频率。 因此、我认为 TPS51218禁止了此类应用。

您能否告诉我们客户是否可以使用 TPS51218 将射频电阻器连接到外部电源。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51218需要一条在加电时连接到 TPS51218本地 GND 的低阻抗路径、以支持外部电阻检测。  在 TPS51218加电期间、将 RF 引脚连接至一个不提供到接地的低阻抗路径的外部电源将会对振荡器编程产生一个问题。  \

    虽然它可以在初始上电后上拉至外部电源、但最初不应直接连接到外部电源。  因此、建议将 PGOOD 用于 FCCM 编程、加电时 PGOOD 提供一条到 GND 的低阻抗路径、从而实现射频检测。  在软启动期间、PGOOD 保持低电平、在软启动期间将 IC 保持在自动跳跃模式、以防止其通过二极管仿真和 DCM 运行从预偏置输出电压灌入电流。

    如果客户希望在 PGOOD 发布之前进入 FCCM 运行、则需要构建自己的 MOSFET 下拉电阻以提供到 GND 的低阻抗路径、然后在 PGOOD 发布之前释放该下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您详细解释为什么射频电阻器在启动时必须接地。

    此致、