This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:在 HDQ 上解封

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947564/bq78z100-unseal-over-hdq

器件型号:BQ78Z100

按照什么步骤对 BQ78Z100 over HDQ 进行解封? 是否存在任何时序限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    解封过程与 I2C 的时序要求相同。

    您可以查看有关程序和时序要求的另一个主题: e2e.ti.com/.../595487

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们没有密钥,并且当测量仪表密封时,AltManufacturerAccess() 0x0035 Security Keys 命令不可用。 因此、我们需要使用这些键来尝试解开测量仪表的密封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    这不是 TI 提供的。 由电池组制造商或客户设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我们的关键是:

    取消密封     Ukey1 = 0x1234 Ukey2 = 0x5678

    完全访问 F钥匙1 = 0x9abc F钥匙2 = 0xdef0

    我们要解封电池、因此字节序列应该是这样的

     

    0x3E | 0x80><0x34><0x12>     <-第一个解封密钥、Ukey1

    0x3E | 0x80><0x78><0x56>     <-第二个解封密钥、Ukey2

     

    其中0x80是1位 R/W 字段。

     

    是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    不需要使用0x080执行 MAC 命令、如果删除0x80、则正确无误。 读取/写入在监测计的地址内完成、因此0xAA 是写入、0xAB 是读取。

    此致、

    Wyatt Keller