This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:当输入被拉至低电平超过10s 时、输出可能具有一个短低电平脉冲。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939165/tps3890-when-input-is-pulled-low-more-than-10s-the-output-can-have-a-short-low-pulse

器件型号:TPS3890

大家好、

我们的复位 IC 是否可以满足标题要求?

当输入被拉至低电平超过10s 时、输出可以具有一个短低电平脉冲。  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于另一个线程中的答案、我将关闭此线程。

    谢谢、

    Abhinav。