This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:当输入被拉低超过10s 时、输出可能具有一个短的低电平脉冲。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939127/tps3890-as-input-is-pulled-low-more-than-10s-the-output-can-have-a-short-low-pulse

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件: TPS3820

团队、

TPS3890能否满足下图所示的要求? (

。 当输入被拉至低电平超过10s 时、输出可能具有一个短低电平脉冲。 短脉冲用于禁用另一个 IC。

)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS3890不会根据特定的时间来决定是否将输出下拉。 我认为您需要一个看门狗器件、例如 TPS3820、它可以区分这种情况。

    谢谢、
    Abhinav。