This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML-SP:输出/感应引脚?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938444/lm117qml-sp-output-sense-pin

器件型号:LM117QML-SP

大家好、  

我的客户目前正在使用 LM117QML-SP 进行新项目、他们希望确认我们应该如何管理输出/感应引脚。

您能否确认它是否应连接到输出、以便引脚12和13彼此相连?

我们还可以假设该引脚作为输出电压电平感应的反馈、如果您能提供有关该引脚功能的简短信息、我们将不胜感激。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Furkan、

    许多旧的航天级器件没有非常新的数据表、但商业版确实如此。

    商业版对该引脚进行了良好的描述、我可以确认它的工作方式类似。

    它用于使用电阻分压器设置输出电压、如图18所示。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Furkan、

    我注意到您是指输出/感应而不是调整、输出/感应是陶瓷封装中包含的一个额外引脚。 它可以连接到输出端、也可以假定连接到负载本身、以实现更好的调节。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    完全正确、感谢您的澄清。

    此致

    Furkan