This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100-G1设计参数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937055/bq34z100-g1-bq34z100-g1-design-parameters

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我对 bq34z100g1有几个问题。

我正在使用  连接到 EV2400和 Battery Management Studio 软件 v1.3.86的 bq34z100EVM 板。

>>>电池规格

阴极–LiCoO2

阳极-碳氧化物

电池为锂离子电池。

标称电压:18.5V  

额定容量:7.2Ah  

配置:5S3P、锂离子3.7V 2.4Ah  

最大充电电流:2A (推荐)

充电截止电压:21V+/-500mV

放电截止电压15V+/-500mV。  

>>>这是我输入到闪存的参数:

CC 阈值=6480mAh

设计容量:7200 mAh

设计能源比例:10.

设计能量:13320 mWh ((设计容量*电池标称电压)/设计能量标度=(7200 * 18.5)/10 =133200/10 = 13320)

电池充电电压 T1-T2:4300 MV (这些参数是否错误? 我没有得到该参数的确切含义。)

电池充电电压 T2-T3:4300 MV

电池充电电压 T3-T4:4300 MV

串联电池节数:5.

电池组配置:VOLSEL 位被置位。

分压器:55664mV (电压校准后自动设置)

闪存更新正常电池电压:1257mV [2800mV×串联电池数×5000/分压器= 2800mV x 5 x 5000/ 55664mV = 1257mV]

电池端接电压:3000mV [15000/5 = 3000mV]

负载选择:1.

加载模式:0  

停止电流:500mA

Qmax 电池0:7200mAh

您能否验证上述参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liquancin、您好!

    最好在您的系统中进行验证、并查看电量监测计精度博文、了解如何分析/验证监测性能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    电量监测计现在工作。

    谢谢。