主题中讨论的其他器件:EV2400
您好!
我对 bq34z100g1有几个问题。
我正在使用 连接到 EV2400和 Battery Management Studio 软件 v1.3.86的 bq34z100EVM 板。
>>>电池规格
阴极–LiCoO2
阳极-碳氧化物
电池为锂离子电池。
标称电压:18.5V
额定容量:7.2Ah
配置:5S3P、锂离子3.7V 2.4Ah
最大充电电流:2A (推荐)
充电截止电压:21V+/-500mV
放电截止电压15V+/-500mV。
>>>这是我输入到闪存的参数:
CC 阈值=6480mAh
设计容量:7200 mAh
设计能源比例:10.
设计能量:13320 mWh ((设计容量*电池标称电压)/设计能量标度=(7200 * 18.5)/10 =133200/10 = 13320)
电池充电电压 T1-T2:4300 MV (这些参数是否错误? 我没有得到该参数的确切含义。)
电池充电电压 T2-T3:4300 MV
电池充电电压 T3-T4:4300 MV
串联电池节数:5.
电池组配置:VOLSEL 位被置位。
分压器:55664mV (电压校准后自动设置)
闪存更新正常电池电压:1257mV [2800mV×串联电池数×5000/分压器= 2800mV x 5 x 5000/ 55664mV = 1257mV]
电池端接电压:3000mV [15000/5 = 3000mV]
负载选择:1.
加载模式:0
停止电流:500mA
Qmax 电池0:7200mAh
您能否验证上述参数?