This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:累加器是否可以捕获最小电流脉冲?

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948699/bq34110-is-there-a-minimum-current-pulse-that-the-accumulator-can-capture

器件型号:BQ34110

我有一个应用、其中负载是短时高电流脉冲。

脉冲的峰值约为25ms、尾长约为250ms。 大约25%的脉冲容量漏电处于该25ms 峰值。

库仑计数器将捕获此值、还是需要为分流器的馈电添加一些积分?

数据表在这一领域的细节上有点少。

谢谢、

Simon    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    该监测计非常适合累积脉冲电荷、但仅报告1mA 整数值。 如果脉冲非常大、则需要确保感应电阻器的尺寸合适、以免其超出 ADC 输入范围。

    监测计具有类似的库仑计数器具有其他监测计、您可以参阅此主题了解更多信息: e2e.ti.com/.../885069

    此致、

    Wyatt Keller