This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215EVM-762:波特图测量的接地问题。

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS54824, TPS568215EVM-762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164103/tps568215evm-762-grounding-issues-for-bode-plot-measurements

器件型号:TPS568215EVM-762
主题中讨论的其他器件:TPS568215TPS54824

大家好、

我正在测试 TPS568215的环路响应。

使用的仪器如下:

通道 A 和 B 的接地线应连接到哪个接地端? TP2或 TP6或其他?

连接到 TP2的测试结果:

连接到 TP6的测试结果:

为什么高频下的测试曲线如此不同? 但相补角是相同的? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    通道 A 和 B 的接地线应连接到 PGND、如 TP10或 TP2。

    由于没有双极/直流增益且带宽较低、因此上面显示的两个图看起来都不正确。

    您是否在无负载的情况下进行测试、或者是否使用20欧姆或50欧姆等小电阻器更改了 R6?

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Athos、

    负载为0.2Ω Ω。 通过计算线电阻、负载等效电阻应更大。

    R6被一个37Ω Ω 电阻器替代。 频率扫描给出的干扰电压振幅为100mV。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您是否更改了电路的参数?

    或者测试条件可能存在某种细小的错误。

    您能否向我展示有关波特图测试的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Athos、

    我的测试方法是正确的。 这是经测试的 TPS54824的环路响应。

    TPS54824EVM 附带一个小型电阻 R4。  但 TPS568215EVM-762没有。

    我怀疑我的电路中存在大量干扰。 因为小电阻器是由我自己焊接的。
    您是否有 TPS 环路响应测试图表? 或者、您是否有其他 D-CAP3电路板的环路响应测试图? 我不知道正确的波形是什么样的。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    具有 D-CAP3控制模式的波特图如下所示。

    应该有双极。

    您也可以参阅本文。

    https://www.ti.com/lit/an/slva546/slva546.pdf

    Athos