This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:老化性能下降数据

Guru**** 2392775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948046/tps22919-data-on-the-aging-deterioration

器件型号:TPS22919
请提供有关 TPS22919DCKT 老化情况恶化的数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    数据表值描述了考虑老化的变化。 最小值/最大值和典型值仍然保持不变。

    我们预计这些值不会随时间或使用而发生显著变化。 如果发生这种移位、则将其视为故障。

    此器件的故障数据可从 以下网址获得:https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=TPS22919DCKT&CPN=&partNumber=tps22919#resultstable 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >数据表值说明了考虑到老化的变化。 最小值/最大值和典型值仍然保持不变。

    >我们不希望这些值随时间或使用而发生显著变化。 如果发生这种移位、则将其视为故障。

    感谢你的答复。
    有多少年的时间可以保证这些值不会发生显著变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    用例将影响部件的寿命。 如果部件承受应力、则随着时间的推移、内部会降低。 如果在正常条件下使用、器件不应出现错误。 从 FIT 率可以看出、我们预计器件在1E9小时内会出现0.4次故障、并达到60%的配置级别。