This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:过压保护详细信息

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164507/tps54302-details-of-overvoltage-protection

器件型号:TPS54302

您好!

我将使用 TPS54302 来馈送 Raspberry Pi 3B+。  我需要从12V 转换5V 电压以馈入此板。 烧毁后、它能否在 IC 输出端产生高于5V 的电压(任何原因)? 还是直接通过12V 电压?  我是否应该在该 IC 之外提供过压保护? 很抱歉我的英语不好。 希望您能理解。 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    输出电压可能因不同的损坏原因而变化。   如果高侧 FET 损坏、Vout 可能是 VIN 的值。 如果您希望保护由 TPS54302供电的电路、可以在 TPS54302外部添加过压保护电路。

    TPS54302具有内部过压保护功能、可实现正常运行。

    BRS

    Zixu