This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:当 DIM 输入为低电平时、LED 不会完全关闭

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948711/lm3410-leds-does-not-completely-turn-off-when-dim-input-is-low

器件型号:LM3410

您好!

在我的应用中、我使用两个完全相同的 LM3410来驱动4个串联的白光 LED (20mA、3.1V)和一个蓝色激光二极管(90mA、5.5V)、这是数据表的典型应用8.2.1的配置。

我使用 DIM 输入来打开/关闭频率为30Hz 的 LED 或激光器。

我的问题是在 LED 和激光应熄灭(DIM 为低电平)的时间。 我注意到 LED 和激光未完全关闭、因为 C2上的电压不会低于特定值。 (请参阅随附的激光盒图片、淡蓝色输入、VC2黄色)。 为什么此时此类电压不会进一步降低?

当 DIM 为低电平时、SW 引脚会发生什么情况? 它是否保持低电平、以便 D1关闭? 在本例中、我希望 C2上的电压持续缓慢下降、但我看到它平坦(图片中为4.7V)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我假设您有5V 输入?  升压转换器不能降至低于输入电压减去升压二极管压降。  如果您看看电路(甚至移除 LM3410)、输入电压会进入电感器、该电感器是直流短路、然后进入升压二极管、到达输出。  输出电压为 Vin - Vdiode。

    "当 DIM 为低电平时、SW 引脚会发生什么情况? 它是否保持低电平、以便 D1关闭? 在这种情况下、我希望 C2上的电压持续缓慢下降、但我看到它平坦(图片中为4.7V)。"  如果 SW 保持低电平、则不会限制流经 L1的电流、这会损坏 LM3410。  L1是直流短路。  SW 为开路、L1两端的电压为零。

    此致、