您好!
在我的应用中、我使用两个完全相同的 LM3410来驱动4个串联的白光 LED (20mA、3.1V)和一个蓝色激光二极管(90mA、5.5V)、这是数据表的典型应用8.2.1的配置。
我使用 DIM 输入来打开/关闭频率为30Hz 的 LED 或激光器。
我的问题是在 LED 和激光应熄灭(DIM 为低电平)的时间。 我注意到 LED 和激光未完全关闭、因为 C2上的电压不会低于特定值。 (请参阅随附的激光盒图片、淡蓝色输入、VC2黄色)。 为什么此时此类电压不会进一步降低?
当 DIM 为低电平时、SW 引脚会发生什么情况? 它是否保持低电平、以便 D1关闭? 在本例中、我希望 C2上的电压持续缓慢下降、但我看到它平坦(图片中为4.7V)。
谢谢你。