This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:比较器应用案例中的电容器限制。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948499/tl431-capacitor-limitation-on-comparator-application-case

器件型号:TL431

您好!
我的客户考虑使用 TL431的比较器应用。  请回答以下问题吗?

  1. 在实现类似如下的比较器时、以下电路不需要 Vin 或 Vout 部分中的电容器。 正确吗?   请告诉我。



  2. 在 VIN-GND 上添加电容器是否存在任何限制?

  3. 在 VOUT-GND 上添加电容器的情况下、他是否需要确认电容是否处于数据表图16和图18所示的稳定性标准范围内?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    比较器模式下的 TL431不需要在 REF 或 VOUT 上使用电容器。

    2/3. 一个大约0.47uF 至1uF 的电容器会导致稳定性问题。 当使用电容器时、宜家电流的增加会增加不稳定性。 我们没有显示电容器范围的不稳定性图。

    图16/图18不适用、因为 这是闭环调节与开环调节。