This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:将 UVLO 引脚连接至 VDD

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164413/tps61196-tying-the-uvlo-pin-to-vdd

器件型号:TPS61196

你好

我不使用 TPS61196的 UVLO 功能、根据数据表第13页、我打算将 UVLO 引脚拉至 TPS61196的 VDD 引脚。
这种连接应该是直接连接、还是通过上拉电阻器连接? 如果应使用电阻器、电阻器值是否存在限制?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、只需直接连接 UVLO 和 VDD、无需电阻器。

    BR

    Patrick