This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:故障始终有效

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936964/lmg3410r070-fault-is-always-asserted

器件型号:LMG3410R070

我使用4个 LMG3410R070器件来形成一个三级飞跨电容器转换器。
当我对仅具有100kHz 开关频率、30%占空比的三级降压配置进行实验时、 仅限125欧姆电阻器负载、如果我将输入电压增加到100V 以上(在该配置下、器件上的电压将仅为输入电压的一半)、则故障信号始终置位。
由于我使用的负载非常小、因此不可能出现过流、并且器件的温度也保持在35摄氏度以下、因此也不会出现过热。 因此、我认为导致故障的可能原因只是 UVLO、但我不确定。

对于集成驱动器的电压电源、我使用了一个输出电压为12V 的3W 隔离式直流/直流电源。  对于 Vdd 的偏置电容器、我使用了1uF MLCC 50V X7R。 我还尝试将该偏置电容器更改为10uF MLCC 35V X5R、但结果仍然相同。

我已经尝试解决这个问题了一个月、但仍然无法确定故障信号的产生原因。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fiqih、

    感谢您联系我们! 根据您的描述、我倾向于同意您的观点、即最有可能是器件 UVLO。

    以下是几个问题、以便更好地帮助您:

    1. 您是否在无负载的情况下尝试过此方案? 您是否在100V 时看到故障触发?
    2. 在您设计的电路中、您是否能够看到哪个 FET 存在故障? 如果没有、您是否能够探测故障引脚? 您将需要用于高侧信号的差分探头。
    3. 您是否还可以探测 Vneg 和 BBSW 引脚? VNEG 是将触发 UVLO 的电压。
    4. 您还可以分享您的原理图吗? 我们可以查看并查看任何潜在问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张爱一:

    以下是您的问题的答案;
    1. 您是否在无负载的情况下尝试过此方案? 您是否在100V 时看到故障触发?
      是的、我试过它。 但在无负载时更糟糕的是 、故障在 大约70V 时触发。 这可能是 由飞跨电容器的不平衡电压引起的、因为在空载时没有电阻负载来帮助 飞跨电容器达到 平衡电压。
      我也忘记告诉您、如果我增加频率、触发 故障信号的输入电压将会更低、例如、在1MHz 开关频率下、仅在50V 左右才会发出故障信号之前的最大输入电压。
    2. 在您设计的电路中、您是否能够看到哪个 FET 存在故障? 如果没有、您是否能够探测故障引脚? 您将需要用于高侧信号的差分探头。
      是的、我可以检查来自每个器件的每个单一故障信号、但我需要修改我的程序。 之前、如果我没有弄错 、第一个 FET 的故障是 Gan2 (您可以看到下面的原理图)、之后、可能是由于运行不平衡、所有 FET 都有故障。
    3. 您是否还可以探测 Vneg 和 BBSW 引脚? VNEG 是将触发 UVLO 的电压。
      是的、我可以。 我稍后将在访问我的实验时进行检查。 由于这种流行病,在校园里进行试验的时间有限。
    4. 您还可以分享您的原理图吗? 我们可以查看并查看任何潜在问题。
      我附上下面的原理图。

    e2e.ti.com/.../FCMI-_2D00_-Project.pdf

    非常感谢。 希望我的答案能帮助您诊断我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fiqih、

    感谢您提供此信息、以帮助我们确定您所看到问题的原因。 我们将审查此问题、并在3-4个工作日内回复您。  

    谢谢、  

    Arianna Rajabi  

    ti.com/GaN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fiqih、

    您能否从原理图中确认您用于 VNEG 电容器、BBSW 电感器、VDD 电容器和 Rdrv 电阻器的值? S1-S5是否还与 S6-S12连接?

    另外、如果您已经完成了先前讨论的测试结果的收集、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您询问的数据:

    VNEG 电容器:2.2uF

    BBSW 电感器:22 μ H

    VDD 电容:1uF

    Rdrv 电阻:15kOhm

    S1-S5连接到 S6-S12

    具有故障的 FET 是 GAN2。

    70V 时的 VDD、VNEG 和 BBSW (无故障)

    100V 时的 VDD、VNEG、BBSW (故障)

    如果您需要其他任何东西、请告诉我。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是基于原理图和波形的几个建议:

    在原理图中、IN 引脚上似乎没有滤波器。 由于它是关键信号、因此建议使用50欧姆和22pF 滤波器。

    2.您可以尝试将 Rdrv 替换为50kOhm 以进行测试、从而降低开关速度。

    3.您可以尝试捕获 IN 引脚信号和开关节点波形、以查看其中的任何内容。

    请告诉我上述内容是否有帮助。

    此致、