This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:反馈引脚开路 OVP 保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947397/lm5175-feedback-pin-open-ovp-protection

器件型号:LM5175

大家好、

客户正在测试 FB 电阻器开路保护。 Vout 将上升至54V。 这是我们器件的行为之外的行为吗?  

我知道、该器件的 OVP 正在感应反馈引脚电压。 如果 FB 引脚和 Vout 引脚之间的电阻器断开、那么我们的器件如何停止 PWM 信号? 谢谢你。

客户应用条件和 FB OVP 引脚波形如下。

输入电压:12~24V、输出电压:12V

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    移除反馈分压器的顶部电阻后、FB 引脚上的 OVP 不起作用。 然后、FB 引脚电压始终为 GND、与输出电压无关。

    我希望器件检测 VOSNS 引脚上的电压、但需要澄清细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如预期的那样、VOSNS 引脚将感测输出电压。 这是否澄清了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、只需澄清一下 VOSNS 引脚将感应输出电压。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    VOSNS 确实感测斜率补偿信号的输出电压。 它不会阻止输出电压上升。 您是否会测量输出电压、斜率补偿电压以及 SW2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    与客户核实后、由于我们的器件仅支持带感应反馈引脚的 OVP、因此他们尝试通过将 Vout 上拉至 OVP 点来测试 OVP。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您希望确保即使顶部电阻器处于开路状态、系统也不会产生过高的电压、则可以使用2个并联电阻器而不是单个电阻器。