This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:不适用

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164127/tps55288-n-a

器件型号:TPS55288

我正在尝试寻找一种方法来仿真使用 I2C 引脚的 TPS55288电路。 目前、PSPICE 仅允许在外部设置输出电压和电流限制、但我想能够仿真一个电路、其中所有内容都是通过 SDA 和 SCL 引脚在内部设置的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    抱歉、PSpice 模型不包含 I2C 功能。 您可以使用 PSpice 模型来仿真器件开关行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道另一个能够模拟 I2C 功能的软件? 如果没有、我还有另一个问题。 如果我可以使用 TPS55288创建电路、输出所需的正确电压和电流、我是否能够使用该电路通过在内部设置寄存器来产生相同的输出电压和电流? 换一种方法、我是否可以移除用于外部输出电压设置的电路、在内部设置所有内容并产生相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将结束这一主题、并通过私人讨论继续进行讨论。