This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:输出电流与放大器;电压相同、但不知为何它会在更高的输入电压下消耗更多功率。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3407, LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137667/lm3409-output-current-voltage-are-the-same-but-somehow-it-s-consuming-more-power-in-higher-input-voltages

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3407LM3402

大家好、

我使用 LM3409以400mA 的电流驱动8.7V 的3个 LED。

我参考的驱动原理图是数据表中的原理图(驱动引脚为 EN)、除了组件是根据 Vo=8.7 Iout=0.4A 定制的、它基本上是相同的。 MOSFET 是 DMP4065S-7。

当输入电压为12V 时、输入电流约为273mA (由直流电源测量)、输出电压= 8.4V。 这是正常情况、如果使用 P=V*I 来计算 Iout 大约为0.39A。

当输入电压为24V 时、输入电流为255mA、输出电压也= 8.4V。 但输出电流也约为0.39A。 LED 亮度与 Vin=12V 相同。

奇怪的是、如果 Vout 和 Iout 相同、那么在 Vin = 24V 时、Iin 应约为0.14-0.15A。 额外的0.1A 在何处消耗?  我使用 LM3407和 LM3402进行比较、但这2个 IC 不存在此类问题。

上述测量仅适用于 LM3409电路、不包括其他子系统电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实是、我不小心将错误的 D1二极管焊接到电路中、替换为兼容的肖特基二极管后、电流消耗恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已解决。