This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:用于生成固定周期复位脉冲的监控器/复位 IC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938923/tps3840-supervisor-reset-ic-to-generate-fix-period-reset-pulse

器件型号:TPS3840

大家好、

我们的客户正在寻找复位 IC 生成输出脉冲周期10us ~ 2500uS、但从 MR 下降沿触发。  

时序图如下、我们建议将 TPS3840作为解决方案、但 TPS3840输出脉冲也取决于 MR 周期。  

我们是否有解决方案可以触发 MR 下降沿并生成10uS ~ 2500uS 之间的固定周期脉冲? 谢谢。  

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    当您自定义器件的复位延迟时、其上 MR 脉冲的长度无效。 这意味着您应该能够调整固定脉冲并使用 MR 来触发它。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    不过、数据表显示 了 TMR_TD 时序规格。 (从释放 MR 到 deasert RESET 的延迟),因此 复位“低电平”周期将无法控制 MR 是否长于所需的复位周期。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有关上述要求、请参阅 TPS3422EG 器件。

    如果按钮时间设置为0秒、器件将对 MR 引脚的下降沿做出反应

    拉 TS = VCC 来改变 t 定时器= 0

    该器件的复位时间、如果固定为400ms 典型值。 这高于您指定的范围。 请检查这是否起作用。

    如果需要、我们可以离线继续讨论。

    谢谢、此致、

    Shridhar。