This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:电源管理论坛

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163141/tps65265-power-management-forum

器件型号:TPS65265

您好!

我使用 的是三路输出降压 TPS65265RHBR、以具有5V、8V 和3V3电源轨。 我想知道我是否为补偿引脚选择了正确的组件。

该设计也基于评估板。  

如果有任何建议,我会非常感谢!

谢谢!

此致

Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您的支持! 您是否想上传更高分辨率的原理图以及输出电容器的额定电压? 您还可以使用 TPS65265的 PSpice 平均模式来检查环路稳定性。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    感谢您的回复!

    12V 电源轨的输入电容为25V 最小额定电压;对于3V3输出、额定电压为10V 和 L6VIS 4A

    对于5V 输出、电容为10V、L4为4A;对于8V 输出、电容相同。

    CMx 引脚的电容器为:22pF/50V 和2700pF/50V。

    此致

    Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您的更新。 我将检查外部组件。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    很抱歉耽误你的回答。 我根据有效 Cout 值检查了补偿网络参数:3.3Vout-14uF;5Vout:10uF;8Vout:6uF。 我很擅长这一点、但仍建议根据评估板检查环路稳定性性能。

    谢谢! 任何不清楚的信息、请告诉我。

    BRS

    卢西亚