This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:bq24192的温度感测

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948341/bq24192-temperature-sensing-for-bq24192

器件型号:BQ24192

大家好、

我的客户 需要在 BQ24192的设计中将保护温度设置为0~45度。
客户在该规格上看到了以下建议值:RT1:5.52K;RT2:31.23K
由于这组电阻值相对较少、因此它们在系统上发现了两组闭合电阻值、如下所示
RT1:5.49K/5.6K;RT2:31.6K/30.9K
请帮助建议他们是否可以选择这两个电阻值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户应选择与计算得出的 RT1和 RT2结果最接近的标准电阻器值。 请仔细检查电路板上的实际保护温度范围。

    谢谢、