This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:在单点故障期间提供过压保护和安全保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938706/tps2595-overvoltage-protection-und-safe-during-single-point-of-failure

器件型号:TPS2595

您好!

我的客户希望将 TPS2595用作3.3V 电源轨的过压保护。

如果发生一个故障、是否确保这不会影响器件的安全功能? 或者换句话说、在单点故障期间它是否安全? 如果发生故障、输出是否无电压?

还是该单点故障安全仅指 电流限制?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    TPS2595可处理高达20V 的电压。 该器 件不允许输出通过关闭 FET 或钳制电压来查看输入端的过压情况。

    • TPS259520DSG 会将输出电压钳制在3.8V 左右、直到达到热关断状态。
    • TPS259573DSG 可用于设置 OVLO 阈值、如果输入电压高于设定值、器件会关断 FET。

    单点故障是什么意思? 该器件即使其 ILIM 引脚接地短路或开路、也能保护输出免受过载影响。  

    只要器件在其额定电压范围内运行、电子保险丝就能保护负载免受过流、短路和过压故障的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的意见!

    数据表在1中提到。 特性:

    单点故障测试期间安全(IEC62368-1)–ILM 引脚开路/短路检测

    我们将其解释为、即使器件发生故障、电流限制也不受影响。

    这是否也适用于过压保护(如果器件发生故障)?

    我们需要确保一个单一故障不会影响器件的安全功能(在本例中为过压保护)。

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    电子保险丝器件的主要功能是电流限制。 数据表中提到的单点故障仅指 ILM 引脚和电流限制功能。

    如果您考虑 使用 TPS259520DSG、则没有会影响 IC 过压功能的外部组件。 这是因为过压钳位阈值在内部固定为3.8V。  只要您在建议的工作条件下操作 IC、我们就能保证 OV 保护功能。