This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:读取 tps40428电流时遇到问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948620/tps40428-problems-encountered-when-reading-the-current-of-tps40428

器件型号:TPS40428

大家好、

我们使用 Xilinx 官方 i2c IP 来读取和写入 tps40428寄存器。 当前的现象是:寄存器写入成功、但每次读取寄存器值时、都会读取完整的 F 值。
我们读取的时序与使用 USB 适配器读取的时序一致。 所以我想问一下原因是什么、读取寄存器的流程应该是什么样子的、谢谢!
附件是采样波形 .BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是对 ON_OFF_CONFIG 寄存器的读取。 但是、返回的数据看起来也与 TPS40428不一致。  

    对波形进行解码、我看到了

    <0xFF + Ack>...

    要读取读取 IOUT、我希望看到:

    您能否仔细检查从器件地址是否正确?