This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:解开 bq2060封装

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060, BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948307/bq2060a-unseal-bq2060

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件:BQ2060

你好。
UBRT-2300和 BE2Works 等程序可以在不焊接 EEPROM 的情况下对 bq2060进行解封。
为什么 EV2200-60不能这样做?
自 bq2060生产结束以来已有很长一段时间、请使用可解封的命令打开信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    bq2060a 在硬件 中实现了解封代码:e2e.ti.com/.../95216

    让我检查一下我们是否可以打开此信息、因为它是在硬件中实现的、我认为我们无法释放 unseal 命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    我在 EV2200-60用户指南中找到了有关密封的更多信息,您应该能够按照第5-6页上的步骤操作。

    与此相关的其他主题: e2e.ti.com/.../959147

    EV2200-60用户指南: www.ti.com/.../sluu091.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接未打开。
    我将澄清我的问题。
    我能够通过 LPT 适配器将 EE 0x3F 单元从 FF 更改为 BF、之后我复位了 bq 2060、并且能够正常使用 EEPROM。 我在 UBRT-2300和 BE2Works 计划中完成了所有这些工作。 这一切都是通过控制器完成的!!!
    官方软件为什么不能做到这一点? 我认为这是可能的,你只需要知道秘密命令。
    我读取了指令、它需要焊接到存储器。 我要问的是这个问题的纯软件解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、借助密封标志、我可以通过 bq2060读取和写入存储器。
    这是证明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    我建议您使用一个逻辑分析仪来分析您与其他通信适配器一起发送的命令、您应该能够使用 EV2200的 pro 选项卡来重新创建命令。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的事实是、第三方软件甚至可以使用 SEAL 标志提供 EEPROM 访问、而专有软件不提供使用 SEAL 标志访问 EEPROM 的权限。
    我应该在 PRO 选项卡上输入什么命令? 指令中不包含此命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在链接之后看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从这样一个事实出发、现在您可以披露有关如何使用 SEAL 标志对"旧"控制器上的 EEPROM 进行编程访问的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法在密封期间进行编程、您必须解封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次重复、当标志为密封时、我可以访问 EEPROM 24C01并对其进行编程。
    这一切都是通过控制器通过 LPT-Phillips 适配器完成的:FF (11111111)-> BF (10111111)。 我使用第三方软件 UBRT-2300进行了软件开发。


    未焊接到内存中。
    之后、我关闭了 bq2060的电源、然后连接了电源、并能够与具有存储器的 ev2200-60中的 EEPROM 一起工作。 也就是说、UBRT-2300使一切都能够在技术上实现、而不像专有软件那样困难。
    你相信我吗?
    我不必像在专有软件中所写的那样进行硬件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 UBRT-2300程序中使用 bq2060状态更改 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    如果 EEPROM 被密封、您应该无法访问和编辑存储器、如果您尝试在新的通信接口器件上重新创建正在发送的命令、那么您很可能必须监听通信线路才能查看实际发送的内容。

    此致、

    Wyatt Keller