This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192 EVK I2C 检测问题。

Guru**** 2569925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938701/bq24192-bq24192-evk-i2c-detection-issue

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ27426USB-TO-GPIO

尊敬的 TI 团队:

我们已使用 BQ24192充电器 EVK 为电池充电。 我已使用 I2C 接口将 BQ24192EVK 与 STM32相连、用于读取和写入寄存器。

当我尝试读取寄存器时、我在 STM32中没有任何数据。  

对于 STM32中的 I2C 验证:

我已使用同一 I2C 接口将 BQ27426 EVK (电量监测计)与 STM32相连。 我可以成功地写入和读取数据。  

对于 BQ24192 EVK 验证:

我已将 BQ24192 EVK 连接到 TI MSP430 MCU、但每次都收到 NACK。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够  使用用户指南中所述的 USB-TO-GPIO 通信套件(HPA172-USB 接口适配器)与 BQ24192 EVM 进行 I2C 通信?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当我们使用 USB 转 GPIO 通信套件时、我们能够进行 I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来与 BQ24192问题不同。 请仔细检查 STM32端的 I2C 通信。

    谢谢、

    宁。