This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:IO 电压高于 VIO

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948414/bq25155-io-voltages-above-vio

器件型号:BQ25155

您好!

BQ25155数据表将 IO 引脚上的最大电压指定为5.5V 固定电压、而不是以 VIO 电压为基准。

如果 VIO 设置为1.8V、INT 引脚能否接受施加到它的3.3V 信号?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    /INT 引脚是漏极开路、因此您可以将引脚上拉至3.3V。 不过、我建议将 INT 上拉至 VIO 电压。