This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用此 IAM 为160mAh 电池充电、让我知道限流电阻器值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25170, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164549/bq51050b-using-this-iam-charging-160mah-battery-let-me-know-the-current-limiting-resistor-value

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ25180BQ25170BQ51013B

使用此 IAM 为160mAh 电池充电,让我知道限流电阻器值 R1和 RFOD,还可以知道全部 RILM。 告诉我如何修复"KILM"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinod、

    通常不建议将 BQ51050B 上的充电电流设置为低于500mA、因为终端精度在较低的值下会降低。 建议将 BQ51013B 等接收器电源与 BQ25170或 BQ25180等其他充电器配合使用。 Kilim 是一个固定值、无法更改。

    此致、

    Anthony Pham