This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650330-Q1:TPS650330-Q1的设计文档

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650330-Q1, TPS650330Q1EVM, TIDA-020003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936941/tps650330-q1-design-documentation-for-tps650330-q1

器件型号:TPS650330-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650330Q1EVM

尊敬的 TI:

我在2020年8月21日通过 Sampll 计划收到了5个 PTPS65033000RGERQ1样片。 谢谢你。

现在、用于访问该器件完整数据表和其他设计文档的案例 CS0258748在过去12天内保持不变。

这会给你带来感吗? 我应该如何处理这些样本?

此致、

LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    我们对延迟表示歉意、并正在调查您的请求。 我同意、如果您没有任何文档、那么获得样片不会有太多好处。  

    但是、由于此器件仍处于"预览"状态、因此需要签订保密协议才能访问此器件的相关文档。 TI 记录目前表明您的公司没有备案 NDA。 请联系您当地的 TI 销售办事处、以获取系统中的 NDA。 完成后、我们可以授予您访问权限。

    我要指出、该器件(TPS650330-Q1)计划于10月底公开。 如果您的日程安排允许、您还可以等待文档在该时间公开可用。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的回答。

    是的、器件处于"预览"状态、我收到了这些状态、作为样片计划的一部分、公司已被授予访问权限。 我想这是"不同部门"的效果。

    您说这只是一个 NDA 问题、但这并不完全正确。 我的公司签署 NDA 没有问题。 有一个问题是、我当地的 TI 销售代表甚至不会提供 NDA 供签署。 我知道他们不仅仅提供给任何人。 也许、答案是我的任何人都不符合 NDA 的要求。

    此致、

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    是的、我认为获取样片的要求有一些不同。 遗憾的是、在产品开发的这一阶段、我们的团队不能在没有 NDA 的情况下授予查看文档的权限。 由此给您带来的不便、我深表歉意。 好消息是、该器件从上市开始仅需1.5个月、届时 TI.com 上将公开提供更多文档(数据表、用户指南等)。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    TI 当地的"销售"告诉我、处理仅对该芯片有效的 NDA 需要4到6周。 这是疯狂的。 设计工程师在竞争其设计之前、可以等多久? 也许、在大型汽车公司、他们可以做到这一点。 TI 似乎不再有兴趣帮助其他小型公司。

    从 TPS550330-Q1产品页面:

    "可提供完整数据表、TPS650330Q1EVM、TPS65033x 效率和热评估器以及 TPS65033X PSPICE 模型。  立即申请"

    在任何地方都没有提及 NDA、我再次申请了数据表。

    此致、

    LES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    在 NDA 流程时间表方面、产品团队可以做的事情不多。 虽然此器件的许多文档在10月底之前已公开、但可能仍值得签订 NDA、因为它可能适用于具有"预览"状态和/或 NDA 限制的其他器件。  

    并非所有"立即申请"链接都需要 NDA、因此未在产品页面上完全声明。 对于本产品和多个其他 PMIC、只有在申请的公司与 TI 签订了 NDA 时才能批准申请。 这是为了保护 IP、因为这些 PMIC 专为汽车应用而设计。 同时、这些器件是复杂的器件、对于这些器件、来自其设计/应用的早期客户反馈极为宝贵。 因此、只要 NDA 对样片客户有效、就可以提前访问数据表、设计文件等("预览"状态)。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    很抱歉,您遇到了这种情况,但我只是想了解在这种情况下 TS 的增益(发送实际设备的样片并拒绝为其提供数据表)。

    我最近与我正在进行的项目所需的大型图像传感器制造商分销商签订了 NDA。 它进行了一次电子邮件交换。 在 TI 的情况下,我甚至无法了解如何启动此过程。 如果您知道、请告诉我。

    “立即申请”链接。 它位于产品页面上,因此可能是特定于产品的。

    这是 TI 对“预览”器件的解释:

    “虽然原型或实验部件可供购买,但本产品尚未投入生产。 在工程验证过程中,此产品可能会发生更改,直到产品投入生产为止。” 同样、没有提及 NDA 要求。

    整个 NDA 案例似乎是对我的问题的诚实回答的替代:我们已决定贵公司不符合接收设备文档的条件。

    我发现这种缺乏诚实的态度相当令人失望。

    由于我现在需要开始 PCB 布局、我决定从原理图中删除 TPS650330-Q1 (它基于提供的 TIDA-020003参考原理图)、并使用非常相似的器件(XR77103三路降压转换器)从 Digi-Key 目前提供的另一家制造商处继续进行设计。

    感谢您提供的出色支持。

    此致、

    LES