This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:TEAN 是否可以帮助查看 BQ25703的原理图?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164256/bq25703a-does-tean-can-help-review-schematic-of-bq25703

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

大家好、

该团队能否帮助查看 BQ25703的原理图?  

VIN=12V

电池组:

3S3P  

充电电压:12.6V

充电电流:2A

截止电压:9V

最大放电电流:3A

另一个问题是最小系统电压以及如何设置它。  

9.5V? SYS Votlage 将使用转换器升压至18V。  e2e.ti.com/.../BQ25703-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我查看了原理图。 总的来说、它看起来不错。 下面是一些需要修复的注意事项和事项:

    我在 VIN 和 VSYS 上看到330uF POSCAP、 建议添加陶瓷电容器以实现高频电压纹波。 通常、我们建议使用33uF POSCAP 和4x10uF MLCC 电容+ 2 DNP。

    2. CELL_BATPRESZ 的分压器在3S 时应达到 VDDA 的55%、当前为~65%。 拆下 R454和 R457、将 R464 (100K)和 R456 (64.9K)保留为3芯串联电池

    ILIM_HIZ 分压器缺少较低电阻(仅见383K 上拉至 VDDA)、需要根据计划的 ILIM 设置进行设置:

    关于 MinSystemVoltage:  

    - 最小系统电压由 REG0x0D/0C ()设定。
    - 要设置最小系统电压,请使用表27和表28中列出的数据格式写入一个16位 MinSystemVoltage 寄存器命令(REG0x0D/0C())。 此充电器提供1.024V 至16.128V 的最小系统电压范围、步长分辨率为256mV。 任何低于1.024V 或高于16.128V 的写入都将被忽略。 POR 时、MinSystemVoltage 寄存器在1S 时为3.584V、在2S 时为6.144V、在3S 时为9.216V、在4S 时为12.288V

    谢谢、

    Khalid