This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:PGATE 在低 PWM 占空比中无输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948553/lm3409-pgate-no-output-in-the-low-pwm-duty-cycle

器件型号:LM3409

大家好、

客户遇到了 LM3409的 PGATE 无输出问题。

应用程序为:VIN=12V,输出为3s LED,LED 的 VF 大约为2.75~3.25V。 它们使用 PWM 调光,频率为100Hz

他们发现、当 PWM 占空比设置为0.043%、加电时、PGATE 正常、具有输出信号。 几分钟后、PGATE 为高电平、无输出。

我们有以下问题:

1. PGATE 为何会出现此问题? 客户使用的 PMOS 为 BUK6Y24-40P、QC 为23nC、35nC (最大值)、数据表要求 QC 应小于30nC。 这是为什么 PGATE 没有输出的原因吗?

2.客户将 VIN 和 VCC 之间的电容器 CF 从1uF 增加到10uF 可以解决这个问题。 数据表显示了如果 PMOS 的 QC > 30nC、CF shoud 是否未连接 VIN。您能帮助您对此进行更多的自省。 如何在客户应用中修改此电路?

我随附了客户原理图、波形和测试结果(中文)、请帮我们检查一下、谢谢。

e2e.ti.com/.../TI-_F8767351AF8247727F4F2875EE959898A854E28B5F00_20201014_2D00_LED.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    MOSFET 栅极电荷不是问题。  由于占空比极低、EN 拉至0.5V 以下、我认为所发生的情况是 Vcc 电容器随着时间的推移而放电、导致其进入低功耗关断状态。  EN 高电平时间不足以为 Vcc 充电。  为避免这种情况、PWM 不应拉至低于0.5V。  您可以在上一个示波器图片中看到这一点、栅极脉冲为低电压、EN 为高电平时会上升。  另一个问题是在如此低的占空比下、输出电压会下降、因此关断时间会很长。  有一个10uF 的输出电容器、可防止 LED 在充电之前亮起。  如果输出正在放电并且再充电 PWM 处于极低占空比、则不会有光输出。  在不使用输出电容器的情况下运行如图所示的相同测试、结果看起来会有所不同、但可能仍然不是所需的。

    在运行期间、当 VCC 电压停止工作时、观察它的电压。  查看多个周期、看看它是否在充电。  您还可以尝试使用 UVLO 进行 PWM 调光、以防止低功耗关断。  只需使用二极管将 UVLO 拉至低电平即可使 UVLO 功能保持运行。

    "8.4.1低功耗关断
    LM3409/09HV 可通过将 EN 端子接地置于低功耗关断状态(通常为110 μA)
    (任何低于0.5V 的电压)、直到 VCC 降至 VCC UVLO 阈值(通常为3.73V)以下。 在正常情况下
    运行该端子应连接到高于1.74V 和低于绝对最大输入电压的电压
    额定值。"

    此致、