This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24012:应用问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938970/bq24012-application-questions

器件型号:BQ24012

大家好、

您能帮助解决以下问题吗?

1.如果系统在 充电时开始运行、充电电流的行为如何?

输入电流是否会增加到电池充电电流和系统负载电流之和?

2. 如果我想让系统在系统运行时停止充电、主机处理器应该监控哪个信号?

是否建议使用 STAT 或 PG?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    1.如果系统在 充电时开始运行、充电电流的行为如何?

    系统和电池将共享来自电池充电器的电流。 电池充电器输出的电流调节为客户设定的值。 这是个非电源路径器件。

    2. 如果我想让系统在系统运行时停止充电、主机处理器应该监控哪个信号?

    客户应在需要时使用/CE 引脚禁用。 PG / STAT 不指示系统是否正在运行。

    最棒的