This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:是否有停止 LM53635MQRNLTQ1生产的计划? 您是否有更好的交货日期的备选建议?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, LMQ66430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164419/lm53635-q1-is-there-any-plan-to-stop-production-of-lm53635mqrnltq1-do-you-have-an-alternative-recommendation-with-a-better-delivery-date

器件型号:LM53635-Q1
主题中讨论的其他器件:LM63635-Q1LMQ66430-Q1

是否有计划停止 LM53635MQRNLTQ1的生产? 您是否有更好的交货日期的备选建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知 、没有计划停止 LM53635MQRNLTQ1的生产。

    在替代 器件方面、LM63635-Q1和 LMQ66430-Q1具有相同的功能和不同的引脚排列。 LM63635-Q1 36V、3.5A 转换器、而 LMQ66430-Q1是36V 输入、3A 转换器。  

    此致、

    Harrison Overrurf