This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:通道检查与放大器;变压器检查

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948661/tps23755-sch-check-transformer-check

器件型号:TPS23755

尊敬的 TI 支持团队

   请帮助检查客户设计和系统设计中的变压器是否正常?  谢谢!e2e.ti.com/.../3122.TSA115-2013_2D00_11_2D00_29.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tsp23755.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • TVS 的额定值非常重要,它必须是‘58',以便钳位电压低于95V。
    • 它们有两个100uF 输入大容量电容器。 它们只需要10uF 的电容、因此可以通过更改这些电容来节省大量成本和空间
    • 它们没有 EMI 扼流圈、没有铁氧体拍频、并且禁用抖动。 它们的 EMI/EMC 性能较差、无法进行调节/改进
    • 看起来有多个输出接地。 我希望这些电容器连接到原理图上的其他位置、或者需要在所有接地端之间连接共模电容器。
    • 最重要的是、该变压器可能无法工作。 TPS23755使用初级侧调节(PSR)。 这需要特殊的变压器层叠。 请使用 EVM 中的变压器、或者我们在 Wurth 具有等效值。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师