This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:VIN、IIN 和 ICHG 的 ADC 计算

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164537/bq25155-adc-calculation-for-vin-iin-and-ichg

器件型号:BQ25155

大家好、

 我们有有关 VIN、IIN 和 ICHG 的 ADC 读数问题。 客户使用仪表测量实际值、以便与 ADC 测量值进行比较、如下所示。 但我们不知道实际值和 ADC 读数值为何不匹配。 如果计算错误、您能提供建议吗? 谢谢。

  • VBAT 电压–3.586v
  • VBAT ADC 值–0x9915 = 3587.8mV

BQ25155_RegRead 地址:0x42数据:0x99

BQ25155_RegRead 地址:0x43数据:0x15

 

  • ICHG 电流–平均13mA
  • ICHG ADC 值–0x00fb、 我们无法理解数据表第21页中的公式。

BQ25155_RegRead 地址:0x46数据:0x0

BQ25155_RegRead 地址:0x47数据:0xfb

 

  • VIN 电压–4.615v
  • VIN ADC 值–0x6613 = 2392mV、结果与实际值不同。

BQ25155_RegRead 地址:0x4a 数据:0x66

BQ25155_RegRead 地址:0x4b 数据:0x13

 

  • IIN 电流–380mA
  • IIN ADC 值–0x1559 = 62.5mA,结果与实际值不同。

BQ25155_RegRead 地址:0x4e 数据:0x15

BQ25155_RegRead 地址:0x4f 数据:0x59

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    对于更详细的背景、您能否提供解决方案的原理图以及测试设置(即测量仪器、尤其是测量 VIN 和 VBAT 的方式和位置)? 此外、我很好奇电流消耗是来自 PMID 和 SYS 的、因为测得的 IIN 远高于测得的 ICHG。

    ICHG ADC 值表示 ICHG 的百分比。 ADC_DATA_ICHG 的0x00FB 表示 ICHG 处于编程的 ICHARGE 的0.48%。  

    此致、

    Juan Ospina